This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:DRC

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979220/tps61028-drc

器件型号:TPS61028

我们将 tps61028与 锂离子单电池输入搭配使用、输出配置为3.8V。 它驱动直流电机、最大电流消耗为150mA

器件突然发生故障、没有任何正确的原因。 我们能否使用此部件 tps61028来驱动电感负载。

谢谢、

中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abbisu 您好!

    电感负载可能会导致电压突然变化。 请检查电机是否导致输出电压上升到高于绝对最大额定值。 如果出现这种情况、器件可能会发生故障。