请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61028 我们将 tps61028与 锂离子单电池输入搭配使用、输出配置为3.8V。 它驱动直流电机、最大电流消耗为150mA
器件突然发生故障、没有任何正确的原因。 我们能否使用此部件 tps61028来驱动电感负载。
谢谢、
中国
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.