This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:数据表问题

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978794/tps82085-datasheet-questions

器件型号:TPS82085

大家好、

您是否会建议使用 TPS82085数据表中的内部下拉电阻最小值、最大值  

下面的登录界面 EN 引脚部分未显示哪一项?

如果没有准确的数字案例,范围%答案也是可以接受的。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shidara、

    感谢您的提问。

    我将在内部进行检查、并通过电子邮件返回给您。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我将关闭此主题、因为已通过电子邮件讨论了该主题。

    如果您想打开它、请在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    非常感谢您的支持。

    我将关闭该线程。

    谢谢

    此致、

    Shidara