This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:预览版本和最终生产之间有何变化?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978862/tps25947-what-would-be-the-changes-between-the-preview-version-and-the-final-production

器件型号:TPS25947

您好!

我想在 我们的最终项目中使用 TPS259470LRPWR。 因此、如果您告诉我 预览版本和最终生产之间的更改将会是什么、我将不胜感激。

此外、由于 空间不足、我没有在器件的输出端放置任何电容器、这是否正常?

原理图如下图所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrea、

    欢迎使用 e2e。  

    从当前数据表到最终数据表规格的唯一主要变化是最大反极性从 -19V 更改为-15V。  

    您能告诉我们您在应用中需要哪些关键参数吗? 此外、 您能否在 TPS25947的应用用例上投射更多光

    此外,原理图未正确连接。 请重新连接。

    谢谢

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。 我在降压/升压转换器的末尾使用了该器件、通过过流保护和短路保护对其进行负载保护。 我还想使用 OVLO 来保护负载。  

    正如我说过的、  由于 空间不足、我没有在器件的输出端放置任何电容器、对吧?

    原理图随附。

    Thankse2e.ti.com/.../TPS25947.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrea、

    我们建议使用0.1uF 或更高的最小电容进行去耦。 保持为零不会影响器件运行。  

    从当前数据表到最终数据表中规格的唯一主要变化是最大反极性从 -19V 更改为-15V REST 将是相同的。

    此外、您还可以参阅数据表第10.1节瞬态保护、了解有关可用于瞬态保护的其他组件的更多详细信息

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------