This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:与反极性保护一起使用时计算 Rcl

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973998/tps274160-calculating-rcl-when-used-with-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS274160

尊敬的团队:

在实际测试中、我们注意到、当使用具有反极性保护的 TPS274160时、使用 Rcl 设置电流限制可能会受到连接到 GND 二极管的旁路电阻器的影响、如数据表所示。 在这种情况下是否需要更正 Rcl?正确的计算/程序是什么?

非常感谢  

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    该器件将其所有设置引用到器件 GND 而不是板 GND。 如果有一个 GND 电阻器、它将导致基准漂移。  

    您可以更改电阻以考虑此变化、也可以将 CL 电阻连接到器件 GND、而不是电路板 GND、并且不对使用的电阻器进行任何更改。