This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq25896 + bq27421

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973887/bq27421-g1-bq25896-bq27421

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25896BQSTUDIO

产品中使用了 TI 的锂电池充电管理方案、并使用了 bq25896 + bq27421方案。 这是一款1300mAh 锂电池。

现在的问题是、在连续几轮充电和放电之后、充满电后读取的满电值会有很大的不同、如下图所示。

安装新的锂电池后、车辆的功率将在三个车轮充电和放电后下降。

1.电池容量下降的原因是什么?

2.这个问题应该从 bq25896或者 bq27421中进行检查。 我们如何确定这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    FCC 将根据监测计看到的负载和温度重新计算。 您是否能够提供显示 FCC 发生变化的放电/充电的 bqStudio 日志?

    此致、

    Wyatt Keller