This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:输入阻抗 TPS6212

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120, TPS62122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970258/tps62122-input-impedance-tps6212

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件:TPS62120

大家好、我是一名法国工程专业学生、我正在寻找组件 TPS6212的输入阻抗。

其原理是将降压转换器表示为 ADS 仿真的电阻。为此、我需要组件的输入阻抗。

我已经提交了一份包含报告,作为答复 ,技术支持向我提供了一个公式,用于在以下文档第3页的底部找到降压转换器的输入阻抗: https://www.ti.com/lit/an/snva801/snva801.pdf?#page=3 

现在、我 将 在 LTSPICE 或 ADS 上看到我是否可以提取图中电路的输入阻抗。 1或2。 我需要知道如何/如何在 Matlab 或 ADS/LTSPICE 中定义 D?  

提前感谢您的考虑、

最棒的

Tom Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Matt 将对此进行研究、并尽快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    应用手册中使用的术语"D"是 转换器设计的占空比(D = Vout/Vin)。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的回复、

    我现在再进行两次审讯:

    -在 LTSpice 上实施该电路时,图2 (www.ti.com/.../snva801.pdf   

    -对于随附文档的公式8, 对于降压 TPS62120 ,可以考虑参数 R、L、C、D、s?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    从技术上讲、这些参数都不是 TPS62120器件本身所特有的。

    L 和 C 是外部电感器和电容器、如前所述、D 表示转换器的占空比= Vout/Vin。

    为简单起见、忽略电感器 DCR 和电容 ESR、并且可以对内部 FET Rdson 执行相同的操作、这样只会将直流负载表示为"R"。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们无法正确地对内部电路建模并利用数据表中提供的公式,您能否 至少为我们提供该降压转换器的输入阻抗的近似值?  

    最棒的

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您能不能更详细地介绍一下您尝试建模的内容吗?

    提供上述应用手册和详细信息的前提是您正在寻找由外部 LC 主导的降压转换器级小信号模型。

    而如果您只是尝试对系统中 tps6212x 器件的功率损耗进行建模、则需要以不同的方式完成此操作。

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

    其理念是将降压 TPS6212表示为电阻、如下所示:  

     

    我要找的是我可以用哪个值来表示类似这样的 TPS6212?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我相信,你上一篇文章应该附有一幅图像。  

    您能否尝试使用图片文件重新发布以便我查看?

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    很抱歉给您带来不便,图片文件如下:

     

    其理念是将降压转换器表示为电阻、电阻值必须等于元件的输入阻抗。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我很抱歉、但我仍然不清楚您在这里要做什么?

    V4是否为输入电压源、"Vout"是否为 TPS62122 (降压级)输出电压?

    如果是、由于功率级的目的是使输出电压与负载保持固定、因此我无法看到该模型的准确性。

    如果您只是尝试确定 TPS62122降压级的功率损耗、则可以根据转换器的占空比(Vout/Vin)、 内部 FET Rdson 参数和电感器 DCR 来一阶计算这些损耗。

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这是一个关于能量收集的项目,目标是使用射频环境能量,使用肖特基二极管和小直流信号(图像文件上的 Vout)将其转换为直流信号 在二极管之后、我想使用 TPS6212来增大直流电流并为微控制器供电。 对于仿真、我将图像文件上的 Rload 表示为 TPS6212的输入阻抗。

    我希望现在更清楚

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Matt 明天将向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    在我看来、我们似乎正在讨论此处的术语、这不是您的模型所需的 TPS62122器件的输入阻抗。  相反、似乎您正在尝试对能量收集输出需要支持的"有效负载"进行建模。

    要计算此值、您需要知道您将要使用的 TPS62122输出电压和电流是多少。  (我希望这些将由您要使用的微控制器进行设置)。

    一旦确定了输出电压和电流、一阶即可使用数据表中的效率曲线、根据以下公式确定上游反射的负载量:

    PoUT = Vout*Iout (微控制器负载)

    N =数据表中的 TPS62122效率

    Pin = Vin*Iin = Pout/n

    IIN = Pout/(n*Vin)

    同样、P = V * I & P = I^2 * R:

    引脚= Iin^2 * Rin = Pout/n

    Rin = PoUT /(n*Iin^2)

    最终、数据表中的效率曲线特定于我们用于测试器件的电路。  在您的设计中、效率可能会因所用电感器的 DCR 而异。

    此致、

    -Matt