This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:是否有任何方法可通过 SSX/PGx 引脚打开 LED?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979195/tps65400-are-there-any-ways-to-turn-on-led-via-ssx-pgx-pin

器件型号:TPS65400

大家好、

客户想知道如何通过 SSX/PGx 引脚打开 LED。

它们的配置是附加的。 您能告诉我们在这些配置中打开 LED 的任何方法吗?

e2e.ti.com/.../TPS65400-questions.pptx

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Noriyuki  

    1.首先确认:  

    SSX/PGx 引脚被编程为电源正常功能、对吧?  

    2、 SSX/PGx 引脚和 ENx 引脚没有驱动能力、因此配置不起作用。  

    下面是一种供您参考的方法。  

    当 SSX/PGx 上拉为高电平时、NMOS 将打开、然后 LED 将打开。