This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于 BUR 滞后电路以消除 ABMAAM μ s 转换(可闻噪声)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978891/ucc28780-about-bur-hysteresis-circuitry-to-eliminate-abm-aam-transition-audible-noise

器件型号:UCC28780

我使用 UCC28780为音频放大器设计了200W 电源。

我会受到变压器的可闻噪声的影响。  

这是清漆变压器。

由于它用于音频、我希望尽可能降低变压器产生的噪声。

我找到以下附件、它是否有效?

是否有任何副作用?

e2e.ti.com/.../BUR-hysteresis-circuitry-to-Eliminate-ABM_2D00_AAM-transition-_2800_Audible-Noise_2900_-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak、  

    我认为对于200W 电源、即使是清漆变压器也可能会受到 ABM 到 AAM 转换产生的噪声的影响、因为峰值电流更高(与应用手册中的功率级别相比)。   

    您所附应用手册中所述的迟滞电路有效。 我们已在多个 ACF 设计中成功应用了这一功能。  
    其概念是使用具有漏极开路输出的微功耗比较器、根据 RUN 引脚的平均电压来切换第三个 BUR 电阻器的输入或输出。  

    在 AAM 下运行时、RUN 始终处于高电平、因此其平均电压为5V。  比较器输入的极化方式使输出为低电平、以便 Rbur3通常与 Rbur2并联。  这会设置 ABM 阈值电压。   当负载降至 Rbur1和 Rbur2||Rbur3设置的 ABM 阈值时、RUN 开始具有较低的间隔、这会降低其平均电压。  该平均值与内部或外部基准电压(例如 REF 的电阻分压器)进行比较。
    当比较器从 Rbur2中移除 Rbur3时、BUR 电压增加并且也增加了峰值电流、从而使环路更深地进入 ABM。 这是正迟滞、有助于跳过 AAM 和 ABM 之间的随机转换区域、并避免相关噪声。   

    当负载增加并且运行从 ABM 移动到 AAM 时、反向发生、再次跳过转换区域。

    应用手册中的设计示例面向 USB-PD 应用、因此组件值可能不适合您的应用。  但是、设计原理是相同的、因此应直接计算初始值。  优化可能需要在原型评估期间进行一些迭代。  

    此致、

    Ulrich

    。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。
    我对此有详细了解。
    我将在下一步评估该电路。

    B.R. 德