This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:UVLO 迟滞更大?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973968/tps2662-uvlo-more-hysteresis

器件型号:TPS2662

您好!

UVLO 的迟滞是否可能增大? 我的意思是上升21V、下降12V 等。

我想知道使用/FLT 引脚来并行化 R2 (UVLO 上的较低 R)是否是个好主意?

谢谢

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您的支持!

    这对我来说似乎是一个可行的解决办法。 但是、请获取 EVM 并针对您的目标规格进行测试。

    此致、Rakesh