This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:启动问题

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971302/lm2776-startup-issue

器件型号:LM2776

大家好、

如果 EN 和 VIN 均为高电平、LM2776是否存在启动问题? 我看到当两者都为高电平时、器件会将输出限制为0.7V、看起来像 UVLO。 当电源关闭且输入开始下降时、输出会自动校正、因此当再次打开时、器件会自动校正并正常工作。

需要您的输入!

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    您能否发送启动和断电情况的示波器波形图、其中输出会自行校正。
    请在图中包含 VIN、EN、VOUT 和 VC1+。
    另请发送原理图。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、  

    请参阅随附的。

    此致、

    Ramone2e.ti.com/.../TI-LM2776-Evaluation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    我在浏览 e2e 时发现了这个类似的问题: LM2776:为两个运算放大器的 V-馈送启动问题。 用户通过使用具有较小电容的飞跨电容器来解决该问题。 在他的案件中,他将其从2.2 μ F 降至100 nF。 也许您可以尝试使用0.47uF 和0.1uF 的 Cfly、这可能会解决您的问题。

    此外、我会问:

    1. AI 和 AO 是否具有不同的布局? 您可以共享它们吗?
    2. AI 和 A0的 Iout 是否不同?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    由于敏感信息被共享、我将通过电子邮件进行跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    我将关闭该线程、因为我们在内部继续进行通信。

    此致、
    Davor