This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:CT 引脚绝对最大电压

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817A, UCC3818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975589/ucc3818a-ct-pin-abs-max-voltage

器件型号:UCC3818A
主题中讨论的其他器件:UCC3817A

您好!

CT 引脚上允许的最大绝对电压是多少? 我认为我在数据表中看不到它。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请告诉我们您为什么需要 CT 引脚绝对最大电压额定值?

    非常感谢。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在数据表中的图11等设置中、我的客户希望知道引脚上的绝对最大值。 我确实看到此配置仅适用于 UCC3817A、但您仍能提供值吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是这对 UCC3818A 也有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 UCC3818A 也应该能够实现这个电路,UCC3818A 和 UCC3817A 之间的差异是 Vcc 接通阈值,显示在数据表第3页。

    对于 CT 引脚额定值、我将与设计人员进行核实、我将在收到后向您提供反馈。

    非常感谢。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是否能够找到 CT 引脚额定值?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移至电子邮件。