主题中讨论的其他器件: TPS65400
尊敬的支持:
在我们的产品上、我们使用 TPS54233、通过近场探针可以检测到该组件上的大量噪声。 所有其他组件都是静音的。 如果您可以看到设计中有任何错误、您是否可以查看该设计?
借助 TPS54233DR、我们将17.1V-18.9V 转换为13.30V @ 1A。 转换后、我们使用第二级降压转换器调节电池充电电流、最大电流为0、9A 有关详细信息、请查看附件中的 PDF。
感谢您的支持。
此致、
Blaz
e2e.ti.com/.../Documentation_5F00_VG_5F00_v1.4.1_5F00_11012021.pdf