请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 我们在可靠性非常重要的应用中使用 TPS26633。
拥有可靠性数据将有助于我们确定实现目标可靠性值所需的内置测试级别。
我很感激负载条件将在可靠性评估中发挥重要作用。
我看到可靠性评估将分为两个部分
1、即该部件减去 MOSFET 开关的可靠性
2、MOSFET 开关的可靠性
我们能够 通过关断命令检查 MOSFET 功能。(开/关)
但是、检查电流跳闸功能并不是很容易