This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505:MIL-STD-883执行了直流/直流建议

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979090/lmz10505-mil-std-883-performed-dc-dc-suggestion

器件型号:LMZ10505
主题中讨论的其他器件:LMZ14203EXT

您好!

我想使用直流/直流转换 器来执行 MIL-STD-883标准。 如果您有适合此应用的任何器件、请告诉我。

输入36V

输出3.3V/2A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您可以看看 LMZ14203EXT 引线式电源模块。 这是一款最大输入电压为42V 的3A 器件、专为 MIL-STD-883规格而设计、应能够满足您的36Vin | 3.3Vout | 2A 电源设计要求。

    此致、

    Jimmy