This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:使用 GaN FET 实现高频运行

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973938/lmg1210-high-frequency-operation-with-gan-fet

器件型号:LMG1210

大家好、

理解是否正确、如下所示?

 使用 EPC8009等65V 电源 GaN FET 的频率最高可达50MHz

 使用诸如 EPC2001的100V 电源 GaN FET 的频率最高可达15MHz

电源和开关频率之间进行权衡。 正确吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    LMG1210EVM 可在高达15MHz 的频率下运行、这受 EPC FET 选择的限制、其中一些型号(小尺寸型号)可能会帮助您根据用户指南实现50MHz。

    有关 EPC FET 的其他问题、请咨询实际制造商以获得更好的支持、因为我们在这些器件方面不是专家。

    此致、

    -Mamadou