This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:如何计算 RFF

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978878/tps23751-how-to-calculate-rff

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP11254

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS23751并参考 PMP11254。

他们对如何计算 RFF 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据下面列出的螺纹、建议使用。  

但是、它不能应用于 PMP11254。
PMP11254的连接图中不存在 RSC。

请告诉我们如何计算 RFF。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我忘记解释了。

    公式和 数字  来自 SLUP261。  

    我期待您的建议。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该电阻器位于 IC 内部。 数据表中未列出该值。  

    我会注意到,RFF 在 PMP11254中作为 R36 --是否有理由不能使用这个值?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持。

    我知道 RSC 是内部器件。

    使用 R36 (750k Ω)的值没有问题。

    我将与客户分享这一价值。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一