This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:OVP 保护下的路径管理功能可以使用吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25980, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973338/bq25882-path-management-function-under-ovp-protection-can-use

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他部件:BQ25980、BQ25790

您好:

  我对65W 充电器使用 BQ25882和 BQ25980解决方案;帮助确认以下问题:  

1:  当65W 快速充电、bq25980快速充电(输入:20V/3A)时、bq25882 将进入 OVP 保护状态、是否可以在保护状态下使用路径管理? 此外、如果快速充电电压降至5V OVP、它将恢复?

2: 我们最初的计划是通过  IIC 在快速充电(20V/3A)时关闭 bq25882的充电、并保持路径管理功能。 能否实现?

PS:推荐的设计是 BQ25790&BQ25980

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      是否有更新数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    1:  当65W 快速充电、 bq25980 快速充电(输入:20V/3A)时、 bq25882 将进入 OVP 保护状态、是否可以在保护状态下使用路径管理? 此外、如果快速充电电压降至5V OVP、它将恢复?

    在过压条件下、转换器停止开关、因此 SYS 将在必要时通过 QBAT 体二极管从 BAT 馈送。 一旦过压条件消失、BQ25882将自动恢复并重新开始开关。

    2: 我们最初的计划是通过    IIC 在快速充电(20V/3A)时关闭 bq25882的充电、并保持路径管理功能。 能否实现?

    当快速充电被移交给 BQ25980时、我担心保持最低系统电压。 (6V -二极管压降)是否足以满足您的最小系统要求?


    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ricardo:

    2: 我们最初的计划是通过    IIC 在快速充电(20V/3A)时关闭 bq25882的充电、并保持路径管理功能。 能否实现?

    当快速充电被移交 给 BQ25980时、我担心保持最低系统电压。 (6V -二极管压降)是否足以满足您的最小系统要求?

    (6V -二极管压降) OVP 下的 BQ25882电源路径压降吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    (6V -二极管压降) OVP 下的 BQ25882电源路径压降吗?  

    在 OVP 下、电源路径为(VBAT -二极管压降)。

    最坏的情况是(6V -二极管压降)、因为 BQ25882在6V 时从预充电转换为快速充电、这时 BQ25980应该接管并使 BQ25882进入 OVP。

    此致、

    Ricardo