This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 电压设置精度

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973667/tps546d24a-tps546d24a-voltage-setting-accuracy

器件型号:TPS546D24A

大家好、

请您解释一下问题可能是什么-在 Fusion Design 中、无法设置电压的小数部分。



此致、Artem Zukov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由此给您带来的不便、我深表歉意。  我们的软件团队正在研究此问题的根本原因、但它会直接转发到 Windows 中选择的区域数字格式、以及 Fusion Power Designer GUI 对这些值的解释。  在找出根本原因并解决问题之前,您可以通过将 Windows 区域数字格式设置更改为使用“”来绕过此问题。 (句点)、而不是"、"(逗号)或"'"(使能字)。

    要更改您的区域数字格式设置:

    转到搜索栏并键入"控制面板"

    在"控制面板"下、单击"时钟和区域"下的"更改日期、时间或数字格式"(您需要单击文本、而不是图标)

    在弹出的"区域"菜单框中、选择"其他设置"

    将十进制符号更改为"." 然后选择"Apply"、然后选择"OK"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您在解决问题时提供的及时帮助。

    此致、Artem Zukov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴为 Artem 提供帮助。

    同样、对于这个问题、我感到很抱歉、我们的软件团队正在研究这个问题。