This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用外部 FET 实现高平衡电流?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978753/bq76942-high-balance-current-using-external-fets

器件型号:BQ76942

我计划开发一个电池平衡充电器、该充电器在充电时仅连接到电池、这意味着实现平衡的时间非常有限。 考虑到这一点、我想将外部平衡电阻器减少到10欧姆、以实现0.42A 平衡电流。 当然、我将使用功率电阻器和额定 FET。

这样做会有什么问题吗? 我是否需要更改示例外部平衡电路中的任何内容? 或者、是否建议使用不同的 IC 来实现电池平衡/过充保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉耽误你的回答。 由于暴风雪、我们的地区一直停电和互联网中断。

    该器件的最小电池输入电阻值为20欧姆。 我假设您正在讨论外部 FET 的平衡电阻器。 在这种情况下、10欧姆应该可以。 您可以使用多个并联的电阻器来帮助降低功率耗散。 对电池输入电阻器使用100欧姆(建议的最大值)将有助于为 FET 生成足够的 VGS 电压。 您将需要选择 Rdson 定义为足够低的 VGS 的 FET。

    如果您需要在较低的电池电压下实现平衡、为 FET 生成足够高的 VGS (取决于您使用的 FET)可能会成为更大的挑战。 在这种情况下、BJT 可能更实用。 不过、数学运算会变得更复杂一些。

    此致、

    Matt