Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM 主题中讨论的其他器件: BQ76952、 EV2400
你好
我想将 BQ76952EVM 中的 EV2400与外部 BQ76952配合使用。 我如何做到这一点而不会出现任何问题? 请给出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952, EV2400
你好
我想将 BQ76952EVM 中的 EV2400与外部 BQ76952配合使用。 我如何做到这一点而不会出现任何问题? 请给出建议。
您好、Anjan、
这可以通过移除 J16和 J19跳线并连接到每个跳线的引脚3来实现。 拆下跳线将断开 EVM 上的 IC 与 EV2400电路的连接。 然后、将外部器件连接到 J16引脚3 (SDA)和 J19引脚3 (SCL)、将外部器件连接到 EV2400电路的 I2C。
您还应将 PACK-信号(J17引脚1)连接到外部 BQ76952板的 PACK-、以确保 I2C 具有公共接地。 最后、您应该确保在外部电路板上为 I2C 线路放置上拉电阻器。
此致、
Matt