This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200是否可用于 QDR VTT 电源?

Guru**** 2553940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, PTH03050Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973464/tps51200-can-tps51200-be-used-for-qdr-vtt-power-supply

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: PTH03050Y

您好、TI 专家

我想在 DDR3 SODIMM VTT 电源的新设计中使用 TPS51200、而我的系统中有4个 QDR 器件、它们还需要具有灌电流/拉电流能力的 VTT 电源、因此我也想使用 TPS51200来实现这一目的。  

但是、TPS51200的数据表没有提到任何有关 QDR 应用的信息。 对于可用于 DDR 和 QDR 的其他组件、其数据表包含 DDR 和 QDR 方案的详细说明。 例如,TI PTH03050Y、PTH03060YACTIVE 或 LTC LTC3413EFE#PBF。

那么、您能否帮助确认 TPS51200是否可用于 QDR 应用?

非常感谢。

此致
ChenHui   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    TPS51200也可用于 QDR 应用、因为 QDR 中的 VTT 应用类似于 DDR 应用中的情况。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    此致