请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 主题中讨论的其他器件: PTH03050Y
您好、TI 专家
我想在 DDR3 SODIMM VTT 电源的新设计中使用 TPS51200、而我的系统中有4个 QDR 器件、它们还需要具有灌电流/拉电流能力的 VTT 电源、因此我也想使用 TPS51200来实现这一目的。
但是、TPS51200的数据表没有提到任何有关 QDR 应用的信息。 对于可用于 DDR 和 QDR 的其他组件、其数据表包含 DDR 和 QDR 方案的详细说明。 例如,TI PTH03050Y、PTH03060YACTIVE 或 LTC LTC3413EFE#PBF。
。
那么、您能否帮助确认 TPS51200是否可用于 QDR 应用?
非常感谢。
此致
ChenHui