This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2358:3.3V、无12V 功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973752/tps2358-functionality-with-3-3v-and-no-12v

器件型号:TPS2358

您好!  

我们遇到了 AMC 站点问题、其中报告了+3.3V A 通道上的过流(A 通道用于 AMC 站点)。 为了符合 AMC.0标准、Seta 电阻器被组装为3.32k。  但是、这似乎仅在不存在+12V 时发生(IN12A 不存在)。  如果存在+12V、则 AMC 似乎正常加电。

我的问题是、当存在+3.3V 但不存在+12V 时、TPS2358的功能。  假设+3.3V 和+12V 都存在、数据表中的电气特性就会给出。  

在没有+12V 的情况下、+3.3V 热插拔通道是否应该正常工作?  

它们看起来是独立的、但在不存在+12V 时、是否有一些内部泄漏路径会导致+3.3V 的更低电流限制跳闸?  

 根据 AMC.0规范、这是一种有效的情形:


 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    1. TPS2358可从四个输入中的任何一个(IN12A、IN12B、IN3A 或 IN3B)或从四个输出中的任何一个(OUT12A、OUT12B、OUT3A 或 OUT3B)汲取功率。 此特性使得内部电路能够工作、而不管哪个通道接收功率、或者从哪个源接收功率。
      1. 因此 、即使没有+12V 电源轨、+3.3V 热插拔通道也能正常工作  
    2. 每个通道的电流限制功能与其他通道无关。
      1. 您是否有波形捕获证明在没有12V 电压轨的情况下3.3V 电压轨的电流限制已经降低? 您能分享这些波形吗?