主题中讨论的其他器件:TPS65279V、
大家好、
因此、由于存在短缺问题、客户对 TPS65276v 和 TPS65279v 之间的区别几乎没有疑问、如下所示。
- 他们想知道 TPS65276v 和 TPS65279V 是否共享同一个裸片。 从数据表中可以看出、主要差异似乎是峰值电流限制、但 Rdson 是相同的。 我可以说这两者之间的唯一区别是电流限制感测电路?
- 在客户的应用中、其持续负载电流将约为1.5~ 2A、最大瞬态电流将为3.5~4A。 根据规格、TPS65276v 的电流限制应适合其应用。 但是、由于项目已经大规模生产、因此客户没有太多时间进行验证。 因此、他们希望从我们那里获得一些温度测量数据。 请提供。 由于电流感应电路不同、温度变化是否会在这两个部件之间对 OCP 和性能产生很大影响。
如果不允许在 E2E 上共享数据、请直接向我发送电子邮件谢谢。
ben_su@ti.com