This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65276V:TPS65276V 和 TPS65279V 之间的差异

Guru**** 1889305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279V, TPS65276V
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973015/tps65276v-difference-between-tps65276v-and-tps65279v

器件型号:TPS65276V
主题中讨论的其他器件:TPS65279V

大家好、

因此、由于存在短缺问题、客户对 TPS65276v 和 TPS65279v 之间的区别几乎没有疑问、如下所示。

  • 他们想知道 TPS65276v 和 TPS65279V 是否共享同一个裸片。 从数据表中可以看出、主要差异似乎是峰值电流限制、但 Rdson 是相同的。 我可以说这两者之间的唯一区别是电流限制感测电路?
  • 在客户的应用中、其持续负载电流将约为1.5~ 2A、最大瞬态电流将为3.5~4A。 根据规格、TPS65276v 的电流限制应适合其应用。 但是、由于项目已经大规模生产、因此客户没有太多时间进行验证。 因此、他们希望从我们那里获得一些温度测量数据。 请提供。 由于电流感应电路不同、温度变化是否会在这两个部件之间对 OCP 和性能产生很大影响。

如果不允许在 E2E 上共享数据、请直接向我发送电子邮件谢谢。

ben_su@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Su  

    1.是的、 TPS65276v 和 TPS65279V 共享同一个裸片。  

    唯一的区别 是它们具有不同的峰值电流限制值。  

    2.我将检查 BUCK1/2峰值电感器电流限制的最小值。  

    我们应确保最大负载下的最大峰值电流<电流限制的最小值。  

    我想向您确认每个降压转换器的最大负载。  

    Buck1:???

    BUCK2:??

    此外、您能否将客户的原理图发送给我? 我想检查电感和 Fsw、然后我们可以计算最大峰值电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的快速回复。

    有关原理图、请参阅下图。  

    Buck1:输出电流(连续)约为1.5A、输出电流(最大值)约为4A

    Buck2:输出电流(连续)约为1.5A、输出电流(最大值)约为4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵某将于周一向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。 还连接了补偿电路、如下所示。

    客户在将 TPS65279V 更改为 TPS65276V 时遇到稳定性问题。 它们的电感器波形在3.3Vout 电压轨上的5A 负载期间具有不稳定的行为。 请参阅下图以了解波形。  

    您是否建议更改补偿值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Su  

    否、我们应首先检查不稳定的根本原因。  

    它看起来输入电压也在振铃。   

    您能否测量一些波形、包括 PVINx、LXX、Voutx?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su  

    你在中国吗?  

    如果是、我认为我们可以召开会议来讨论此案例。  

    zhao-ma@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    抱歉。 我没收到反馈。  

    是的。 我位于台北。 我已向您发送了一封私人电子邮件。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们通过电子邮件来讨论这一点。