This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:48V 汽车轨保护(12V 和24V 轨之外)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969902/lm7480-q1-48v-automotive-rail-protection-in-addition-to-12v-and-24v-rails

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480LM74800-Q1

您好!

我计划将 LM7480-Q1用于可在汽车12V 电压轨、24V 电压轨和48V 电压轨上工作的器件。  

如果我将 ISO16750和 ISO21780的要求相结合、我的宽输入电压范围= 6V 至58V、我需要达到 A 类额定值。

是否可以将 LM7480-Q1设置为在此电压范围内工作? 即 UVLO 设置为6V、OV 设置为58V? 我能否按照数据表9.5.2中的说明在共源极拓扑中进行连接  

数据表链接: https://www.ti.com/lit/gpn/lm7480-q1

这意味着 HGATE 和 DGATE 上的电压(相对于 GND)必须大于 A 和 OUT 上的电压、即>58V。 这是可行的吗? 电荷泵输出的最大额定值是多少?

如果无法做到这一点、您可以建议使用所有三个12V、24V 和48V 电压轨并有助于抑制负载突降、反极性和瞬变的其他器件吗?

提前感谢

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

     系统中48V 电压轨上的最大电压(包括负载突降等条件)是多少?

    如果最大工作电压小于65V (建议工作电压)、则可以使用 LM7480-Q1。

    HGATE 和 DGATE 分别在内部使用.r.t OUT 和 A 生成。 只要电压 n a、VS 处于建议的工作条件内、它们的电压就不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    最大正瞬态为202V (ISO16750-2:4.6.4负载突降)。 如果我使用如下所示的电路(LM7480数据表中的图10-25):

    • D3将钳制任何大于150V 的电压。  
    • D4将钳制任何负脉冲<-33V。
    • D1将保护 VS 引脚免受大于60V 的电压影响
    • D2的用途是什么? 是为了防止输出和成为<Vs?  

    感谢您确认在内部生成 HGATE 和 DGATE wil、并将基准电压设置为 OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您确认 HGATE 和 DGATE 电压。

    输入电源轨上的最大电压为204V (ISO16750-2:4.6.4负载突降)、因此我想使用下面的电路(数据表中的图10-25)、请确认以下内容:

    • D3将所有电压钳制在150V 以上
    • D4钳制所有负脉冲<-33V
    • D1将电压限制为 Vs 至60V
    • D2的用途是什么? 是为了防止 OUT 和 A 的电压低于 VS 吗? 还是有一些保护?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    是的、数据表图10-25中所示的共源极拓扑可以承受  200V 的未抑制负载突降。 请参阅下面的我的回答、

    • D3将所有电压钳制在150V 以上
      • D3+D4将输入端的电压钳制在200V 以下、以不超过200V FET 的 VDS 额定值。  
    • D4钳制所有负脉冲<-33V
      • 是的、这是为了确保控制器看到的-ve 电压处于其控制器的绝对最大额定值(-65V)内。
    • D1将电压限制为 Vs 至60V
      • 是的、这是为了在所有条件下将 VS 引脚上的电压限制在 VS 引脚(70V)的绝对最大额定值范围内。
    • D2的用途是什么? 是为了防止 OUT 和 A 的电压低于 VS 吗? 还是有一些保护?
      • D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回答

    您提到了以下内容

     [引用 user="Praveen Gd"]

    D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。  

    [/报价]

    如果存在冷启动(欠压)或负瞬态脉冲、则 Vs 将被中断、这是否意味着 Ca 将放电、电流将流经 D2并流入 Vs?  在其他哪些情况下、将中断 Vs 的电流?   

    我正在研究这方面的原理图、我将在下一篇文章中发布这篇文章、您能否为我回顾一下这篇文章? 提前感谢

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    如果没有 D2、电荷泵可能无法达到最大容量。 二极管 D2为芯片电源提供了一条低阻抗路径(绕过10k 电阻器)。 这在 正常条件下也是有效的。  

    是的、您可以在原理图完成后将其发送给审阅。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的确认、D2现在就说明了问题。 请查找随附的原理图、是否可以为我进行查看?

    非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    感谢大家分享原理图。 我将在星期二回顾并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    LM74800-Q1原理图对我来说很好。  

    您可以在 HGATE 和 GND 之间串联一个 R 和 C (如下所示)、并将其保持在 DNP。 如果您希望稍后启动 dv/dt、RC 可能会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回复、非常感谢。 感谢您确认原理图。

    关于软启动、请确认 R2是否需要为0603、C4是否需要为100V 额定电压?

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    R2可以是0603或0402。 只有在启动和关闭期间、它才会产生功率耗散。  

    C4的额定电压需要大于[Vin (max)+ 15V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    非常感谢您在这方面的帮助、我将使用此原理图

    谢谢

    Navin