主题中讨论的其他器件: LM7480、 LM74800-Q1
您好!
我计划将 LM7480-Q1用于可在汽车12V 电压轨、24V 电压轨和48V 电压轨上工作的器件。
如果我将 ISO16750和 ISO21780的要求相结合、我的宽输入电压范围= 6V 至58V、我需要达到 A 类额定值。
是否可以将 LM7480-Q1设置为在此电压范围内工作? 即 UVLO 设置为6V、OV 设置为58V? 我能否按照数据表9.5.2中的说明在共源极拓扑中进行连接
数据表链接: https://www.ti.com/lit/gpn/lm7480-q1
这意味着 HGATE 和 DGATE 上的电压(相对于 GND)必须大于 A 和 OUT 上的电压、即>58V。 这是可行的吗? 电荷泵输出的最大额定值是多少?
如果无法做到这一点、您可以建议使用所有三个12V、24V 和48V 电压轨并有助于抑制负载突降、反极性和瞬变的其他器件吗?
提前感谢
Navin