This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:禁用电流限制

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978961/lm5141-q1-disable-current-limit

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

我使用 LM5141-Q1直流/直流降压转换器生成8.8V 电压。

在我的设计中、我将 DCR 感应与电感器(652-SRP1265A-3R3M) 3.3uH 和5.8m Ω DCR 配合使用、我将其设计为输出电流10A。

但我仅获得5A 电流。 因此、我想禁用它的电流限制。

有什么方法可以做到这一点吗?

我尝试将 CS 和 Vout 引脚短接、但这并不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 CS 短接至 VOUT 可消除电流模式控制所需的电流检测信号。

    选择 RC 感应网络=电感器的 L/Rdcr、并在 IC 引脚上根据需要使用小型后置滤波器。 布线应远离 SW、HO、LO 等噪声节点。

    此致、

    Tim