This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:单端口 POE 802.3bt 4类 PSE 90W

Guru**** 2811665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978964/tps23881-single-port-poe-802-3bt-type-4-pse-90w

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

您能否为 单端口 POE 802.3bt 4类 PSE 90W 建议一个良好的起点(TI 参考设计)?

应使用哪种 TI POE PSE IC?

此外,您还会为 POE PSE 输入建议什么电压? 54V?

如果 PoE PSE 输入电压为54V,您是否有任何关于 PoE PSE 的交流/直流高效率参考设计的建议?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议使用 TPS23881 IC 并将 EVM 用于硬件设计、但仅使用单端口(设计中的2个通道)进行设计除外。 除了下拉 SENSE 引脚之外、您还可以将未使用的通道保持悬空。 对于软件部分、您将需要加载最新 的 SRAM 补丁、由于这是一个单端口解决方案、因此您可以通过 I2C 将 PSE 设置为自动模式。 我建议使用 TPS23881EVM-008及其 GUI 评估此解决方案。

    交流/直流设计的参考设计。 我建议查看以下 TI 的 TI 参考设计库。 您可以搜索符合您的电源规格且已经过验证的参考设计。 我已经在下面的链接中为您进行了一些筛选。 谢谢!