This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:Uc3907

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973791/uc3907-uc3907

器件型号:UC3907

您好、在上面的器件型号上、我需要设计一个3_PHASE 电流共享、以平衡电压和电流中的所有三个逆变器。

由于 UC3907用于 DC vol/cur,而我的应用用于逆变器 AC vol/cur.

我想我需要做的是、首先在逆变器 SEC 绕组的输出端有一个小变压器、这将进行整流、并为 VCC 引脚提供直流电压、这将是一个稳定的稳压电压。 现在、对于交流电压和电流、我将使用 RAMS 转直流转换器、因此我将为两个部分提供直流电压、以便它正确地监控 vol / curs、这样我将获得来自该部分的反馈信号、所有三个 UC3907都将具有 每个部分的二极管和所有三个二极管的输出连接在一起二极管信号将连接到单元的误差放大器、其中逆变器的主误差放大器也将具有一个二极管、因此所有三个输出都被二极管阻断。 现在、每个单元都有自己的 UC3907在单元内设计、所以我只需要做的就是全部两个跳线、一个来自 UC3907的错误输出引脚、另一个将共用总线连接在一起。 让我看看您对此有何看法、直接给我发送一封电子邮件

谢谢

Willie L. McCain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Willie

    您的问题不清楚、您能帮您绘制自己的想法图吗?

    云生