This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于将 FET 从 CSD17551Q3A 更改为 CSD17579Q3A 的想法

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17551Q3A, CSD17579Q3A, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978858/bq25731-thoughts-on-changing-fets-from-csd17551q3a-to-csd17579q3a

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:CSD17551Q3ACSD17579Q3ACSD17578Q3A

我们希望更新 FET 以降低板载热性能和功耗。 从 CSD17551Q3A 转换 到 CSD17579Q3A FET 是否存在任何问题?

规格看起来一般更好、但我注意到栅极和输入电容稍有不同。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您命名的两个 FET 非常相似、因此可以从 CSD17551Q3A 切换到 CSD17579Q3A。

    但是、我不确定这是否会改善功耗。 CSD17579Q3A 的 Qg 较低、但 Rdson 较高。 因此、我希望开关损耗更低、但导通损耗更高。 您需要使用两个 FET 在自己的电路板上测试效率、以确定哪一个 FET 可提供更好的性能。

    您可以考虑的另一种选择是 CSD17578Q3A、它在3个 FET 中具有最低的 Rdson、但具有最高的 Qg。 所有这些 FET 都是引脚对引脚兼容的、因此您可以在测试效率时替换同一电路板上的 FET。

    此致、

    Angelo