This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:Phasemargin 和 WebBench

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978960/lm43603-phasemargin-and-webbench

器件型号:LM43603

我在使用 LM43603进行设计时遇到问题。 我将使用多个具有不同输出电压的器件。 但在本例中、我只会提到规格:输出电压3.3V、1.0A。输入电压10-33V

我将使用数据表中推荐的方法。 默认开关频率为500kHz 时、选择电感器以降低纹波电流(数据表建议20-40%)。 所选电感器为39uH、因为我的目标是实现更低的转速电流。 但是、WebBench 建议使用更小的电感器(5.2uH)。 显然、纹波电流超出数据表的最大建议值。
在 WebBench 中、我尝试自定义设计并选择 L=39 uH。 我还选择 Rfbt=220k 和 Rfb=97.6k、并相应地调整 CFF。 但是、我无法自由选择 Cout。 它限制在大约47 μ F、但我有更多。 因此、在 WebBench 中、我无法使用数据表中的公式计算出的实际 Cout 和 CFF 值进行仿真。
无论如何、由于可能的设计更改、WebBench 会声称设计 I 不稳定。 相位裕度对于低输入电压变得太小。

遗憾的是、由于 WebBench 的限制、我无法对我的确切设计进行仿真、并且数据表未提供足够的信息来自行计算相位裕度。

问题:

如何为 LM43603计算相量 argin? 什么是环路传递函数?

是否有解决方法允许为 WebBench 自由选择输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nphansen、

    是的、您可以在 WEBENCH 中选择输出电容器、方法是单击电容器、选择"选择替代"并在"替代器件选择"窗口顶部编辑搜索条件。

    此外、对于10-33VIN、3.3VOUT、1A、39uH 将提供12%至16%的纹波。 我建议使用18uH 的电流。

    Sam