This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:设置 FB 电压的电阻值。

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973942/tps566235-the-resistance-value-that-sets-the-fb-voltage

器件型号:TPS566235

我目前计划使用 TPS566235来配置12V 至3.3V 直流/直流转换器。
因此、设置 FB 电压的电阻值
数据表建议值

RUPPER:90KΩ Ω
RLOWER:20kΩ Ω

那么这将会带来不便。
(如果您添加一个与这些电阻器并联的电阻器来更改电压值
在计算中、添加的电阻值超过3mΩ Ω、并且无法从低成本产品中选择。)

因此、
我想将电阻值更改为以下值。
它与数据表中的建议值不同、但 TPS566235的运行是否存在任何问题?

RUPPER:47KΩ Ω
RLOWER:10.43KΩ Ω

我期待着向您学习

石原的 Katsutoshi。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsutoshi-San、

    可以使用您提供的 FB 电阻器。  

    我将关闭之前使用日语的 E2E 主题。

    谢谢、

    Lishuang