This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:电容器的压降

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971942/lm5022-q1-voltage-drop-for-capacitors

器件型号:LM5022-Q1

您好!

查看 DS 图15 LM5022-Q1典型应用、不清楚连接到引脚 COMP 的补偿网络的电容器(C1和 C2)的压降。

它取决于输出/输入电压还是独立的?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    很抱歉、但我不理解您的问题。 压降是什么意思?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yingson、

    感谢您的回复。 我叫 Daniele、是一位向 Antonio 提出问题的人。

    LM5022-Q1需要由两个电容器和一个电阻器组成的补偿网络(COMP e FB 引脚之间)。 我的问题是这两个电容器的电压速率、数据表中似乎没有提到这一点。 您可以从另一个视图中看到问题、如果需要:最大值是多少 COMP 引脚上的电压?  

    非常感谢、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我指的是 C1和 C2上的压降、如下图所示、摘自 DS:

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele 和 Antonio、您好!

    感谢您的澄清。 COMP 的开路电压为6.1V。 考虑到启动情况、FB 为0至1.25V。 因此、电压应力最大为6~7V、25V 或以上电容器应该正常。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    非常感谢您的回答。

    Daniele