This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88537ND:CSD88537ND -反向恢复时间

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, TIDA-00196, TIDA-00197, TIDA-00261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979003/csd88537nd-csd88537nd---reverse-recovery-time

器件型号:CSD88537ND
主题中讨论的其他器件: TIDA-00196TIDA-00197TIDA-00261

你(们)好。

我目前正在为我的电机驱动器应用选择 MOSFET。 我不确定的唯一要求是大容量/体二极管的反向恢复时间 TRR。  

这需要在10ns 范围内非常快。 如何知道这是否足够快? 基准值是多少?  

我正在尝试将此 MOSFET 与另一个 TRR = 12.5ns 的 MOSFET 进行比较、以获得 Qrr = 3.5nC (di/dt = 100A/us 且 If = 8A)的反向恢复电荷。

问题是 、当 Qrr = 50nC 且 TRR = 30ns 时、CSD88537ND 的 di/dt 为300A/us。

我已经做了一些研究、似乎斜率 di/dt 越高、反向恢复时间越短。 对吗?

这也需要软恢复、但数据表未提供足够的数据来确定这一点。  

这是适合我的应用的好 MOSFET 吗?


此致、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    感谢您考虑我们的器件。

    是的、CSD88537ND 是用于电机控制的出色器件。 TI.com 上有3种使用该器件的电机参考设计、

    参考设计编号 说明
    TIDA-00196 12V 和24V 无刷直流外转式电机参考设计
    TIDA-00197 速度控制型24V 无刷直流外转式电机参考设计
    TIDA-00261 支持256微步进的高性能双极步进驱动级参考设计

    数据表中的 QRR 与测试条件非常相关,请参阅此处的文章:

    此外、还有一篇文章讨论了如何为电机选择 FET:

    我假设您对 Qrr 产生的损耗感到担忧。

    我们开发了一个用于计算电机损耗的工具、您可以在此处下载该工具: