This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:IC 烧坏

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973708/tps61022-the-ic-burned

器件型号:TPS61022

大家好、

客户使用 TPS61022Y 设计了升压转换器。 输入为2.4V、输出为5V、电流为1A。 在连接负载之前、他在输出端测量了5V 电压、但在连接 500-700mA 的负载时、IC 烧坏了。 它们的两个板有相同的问题。 除了中从 IC GND 到接地层的几个过孔外、原理图和 PCB 布局似乎是正确的。 什么可能导致了故障?

以下是供参考的原理图和 PCB 布局。

顶层

底层

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在添加负载时、您可以帮助测量 VIN 和 VOUT 波形吗? 由于器件在500mA 电流下损坏、我们可能会首先尝试300mA 来捕获波形。