主题中讨论的其他器件:bq24072、 TPS22918、 TPS22950、 TPS22917、 TPS22916、 TPS22919
您好!
我们需要控制(开/关)由锂离子电池供电的 GSM 调制解调器(Quectel M66)的电源。 我们希望使用 TPS27081芯片进行控制。
设计要求如下:
bq24072之外的系统(用于为电池充电)将作为 TPS27081A 芯片的输入提供
2.在 TPS27081的输入引脚上、电压范围为(3.3-4.2V);TPS27081的 LOAD 引脚上有一个 GSM 调制解调器
TPS27081的开/关引脚具有0和~5V 的 GPIO 电压
GSM 在注册时消耗1.2A 的峰值电流。 和 200mA、用于正常运行。
请帮我选择 R1、R2、C1、C2的值 以实现平稳运行、因为我担心器件在运行时是否会进入饱和状态并发热。
此致、
Suraj