This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:将 Webench 设计导出到 LM61495-Q1的 Altium

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972783/lm61495-q1-exporting-webench-design-to-altium-for-lm61495-q1

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我使用 LM61495-Q1器件从 webench 获得了一个设计   

我尝试将其导出到 Altium Designer (我有 V21.0.8)、但我无法导出-我唯一的导出选择是 TINA-TI。

我该怎么做?

以下是该设计的链接:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=9E7B37707372A3EB

请帮帮你

BR、

以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 以色列、

    对于某些设计、我们可以将 webench 导出到 Altium Designer。 如果没有、您可以尝试以下链接 在 Altium 中安装 WEBENCH 扩展。 然后可以 在 Altium 中创建该设计。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wendy、

    我以前看过这份文档、但它似乎 仅对 Altium 的旧版本是可选的。 在我的更新版本(21.0.8)中、我在扩展页面中看不到 webench:

    谢谢、

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    很抱歉耽误你的回答。

    您想在 Altium Designer 中运行仿真还是希望 在 Altium Designer 中使用 PCB 布局?   LM61495-Q1的 PCB 布局现已不可用。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wendy、

    我的目标是 PCB 制造。 不需要仿真。  

    如果没有 PCB 封装、则根本无法导出到 Altium? 即使是符号也能帮助我...

    BR、

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    也许您可以尝试 PSpice 模型、它具有库文件。

    此致、

    Wendy