This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:NC 和 SCAP 之间的引脚连接

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973499/tps54a20-pin-connection-between-nc-and-scap

器件型号:TPS54A20

大家好、团队、

我的客户对 TPS54A20的引脚连接有一些疑问。

  • 11引脚(NC)是否需要连接到20引脚(SCAP)? 数据表在引脚功能中进行了如下描述。

“NC:无连接。 该引脚未 以电气方式连接到 IC、其包含用于板级可靠性(BLR)。 将此引脚连接到 SCAP 迹线。”

  • 由于 IC 内部连接了9引脚(SCAP)和20引脚(SCAP)、是否可以理解无需从9引脚到20引脚进行外部连接?

数据表中的布局示例如下所示。(https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps54a20.pdf#page=33)

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、引脚11应连接到 SCAP 布线、因为 SCAP 应与 TPS54A20位于电路板的同一侧。 SCAP 是功率级的重要旁路电容器、因此其放置至关重要。 它在 B 相的 HS FET 导通时使用(图43中的 Q1b)。

    此外、是的、引脚9和引脚20无需连接到 PCB 上、因为它们是内部连接的。 我们在 EVM 布局中也没有进行此连接。 以下 EVM 布局图的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuam8#page=14

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony - San、

    感谢您的快速响应。 客户对答案很满意、参考推荐的电路图。

    问题现已结束。 感谢大家的帮助。

    此致、
    梁太郎福井