请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 大家好、团队、
我的客户对 TPS54A20的引脚连接有一些疑问。
- 11引脚(NC)是否需要连接到20引脚(SCAP)? 数据表在引脚功能中进行了如下描述。
“NC:无连接。 该引脚未 以电气方式连接到 IC、其包含用于板级可靠性(BLR)。 将此引脚连接到 SCAP 迹线。”
- 由于 IC 内部连接了9引脚(SCAP)和20引脚(SCAP)、是否可以理解无需从9引脚到20引脚进行外部连接?
数据表中的布局示例如下所示。(https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps54a20.pdf#page=33)
此致、
梁太郎福井