This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:产生负电压。

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977622/tps62745-create-a-negative-voltage

器件型号:TPS62745

大家好、

我之前已经确认过在下面的螺纹上产生负功率。


我的客户希望将输入电压8V 从3.3V 更改为3.3V。
是否可以认为输入电压为11.3V、因为输出为-3.3V (负电压)?
我认为他们应该改变输入条件。
由于它是负电压、让我检查一下它。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    对于8V->(-3.3V)降压升压转换器,它可以被视为11.3V->3.3V 降压转换器,因此 Vin_max 为10V 的 TPS62745在此不适用。 您可能需要选择17V 器件。 大多数降压转换器可配置为负降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢你的答复。

    当输入电压超过建议的工作范围时、可以考虑哪种工作方式?

    然后、您是否有与 TPS62745相同的超低 IQ 器件?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果输入电压超过建议的电压、器件可能会损坏。

    很抱歉、产品系列中目前没有<1uA >12V 的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请告诉我损坏将在哪里?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    内部 FET 将损坏、它将超过 SOA 并导致 EOS。 谢谢。