This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:波特图

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978915/lm5000-bode-plot

器件型号:LM5000

你(们)好

我能看到 LM5000电路的波特图吗?

它似乎没有在 WEBENCH 上显示。

我想不仅使用环路频率、而且使用波特图来调整相位补偿组件。

条件如下;

VIN=10V~14V、VOUT~48V、Iout=0.1A

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    感谢您的提问。 要查看此器件的波特图、您可以使用此链接中提供的计算工具"Fly-Buck 和反激式拓扑选择器"    

    请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Elisabetta