This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单芯片正/负15V 的解决方案调查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973680/solution-survey-for-one-chip-positive-negative-15v

主题中讨论的其他器件:TLV61048TPS61170

尊敬的 TI 员工:

请帮助我们推荐符合以下规格的合适转换器、谢谢!

输入12V 转换为分离正/负15V 电源轨 、电流为50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有能够在这些条件下运行的转换器。 您能否详细介绍一下您的应用要求? 它是否必须是具有双路输出的单路器件? 或者是否可以有两个器件、一个器件配置为反相?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf 并选择 TPS61170、而不是 TLV61048