This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:v0.04固件版本与 v0.05有何区别?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967978/bq78z100-what-is-the-difference-between-firmware-version-v0-04-with-v0-05

器件型号:BQ78Z100

先生,您好:

是否可以提供有关 FW0.04和 FW0.05的更改列表?

我们需要知道这些信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    该信息位于固件安装文件夹中:

    ================================================================
    bq78z100 v0.05 (内部版本6)
    ================================================================

    修复发现的问题:
    -某些装置可在加电时将热敏电阻引脚驱动为低电平

    ================================================================
    bq78z100 v0.04 (内部版本5)
    ================================================================

    修复发现的问题:
    -电量监测计在 HDQ 模式下可能没有响应

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生。

    请与我们分享 bq78z100FirmwareBundle-005。 我们希望 BatteryManagement Studio 自动识别我们的 IC bq78z100 v0.04 (内部版本5)。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加较旧的 FW 版本。

    e2e.ti.com/.../bq78z100_2D00_ver0.04bld0.05.zip

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keller 先生。