This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有恒流源的设计工具

Guru**** 2996180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978481/design-tool-with-constant-current-source

主题中讨论的其他器件:TPS92640、 LM3644

大家好、

你好。

   上一个帖子中提供的 LED 驱动器工具(www.ti.com/.../led.html)不可用。  由于 Webench 使用 的是恒压源、我们是否有新的设计工具可以提供恒流源? 在 Webench 中、没有选择 LED 恒流选项的选项、只有直流/直流电压转换器。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、卡

      很抱歉、Webech 不支持任何 LED 驱动器产品、您可以提供您的系统要求、我们可以帮助您提供一些解决方案。 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    你好。

    我们的客户正在寻找一款器件、通过可在恒定电流模式下运行的5V 电源运行3V 4A LED。 登录我们的 LED 驱动器产品列表、我们具有恒流模式的 LED 驱动器似乎仅具有1.92A 的 Imax (https://www.ti.com/power-management/led-drivers/products.html#p2192=Constant%20Current&o4=1&sort=p451max;desc)。 我们还有其他合适的解决方案吗?

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

       我知道、对于此类高电流应用、它需要一个具有外部 MOSFET 的降压控制器、而不是转换器。 LM3644是最接近的一款、可提供高达3A 的应用。 TPS92640/1是可提供高输出电流的降压控制器。 我是否知道还有其他器件可以满足此类要求?

    BR

    肖恩