This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:en\UVLO 引脚

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978256/lm7480-q1-en-uvlo-pin

器件型号:LM7480-Q1

您好!

 EN\UVLO 引脚中是否存在任何下拉电阻器?  

我使用的 LM7480-Q1的配置与 EVB 类似。 相反、我使用分压 器57K5和22K 电阻器将 EN\UVLO 连接到共漏极(在两个 MOS 之间)、而不是直接连接 EN\UVLO 到 Vin。

在24V 输入电压下、我期望值约为6V、但我发现0.6V (低于导通阈值)。

非常感谢

Fabio