This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:是否可以将其用作独立器件?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ25970EVM-893
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973656/bq25970-can-i-use-it-as-standalone

器件型号:BQ25970

您好、TI 团队、

现在、我的客户考虑将 BQ25970用于他们的产品、我有一些问题。

1.是否可以将 BQ25970用作独立器件? 由于我在数据表的第1页看到了简化的应用、因此还有 BQ2589x 和 PD 控制器。

2.能否使用 BQ25970为 LiFePo4电池充电?

控制 BQ25970是否需要 I2C 通信?

4.在 BQ25970EVM-893中、我可以看到2个 BQ25970 IC。 1个 EVM 上2个 IC 的用途是什么?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1) 1) BQ25970是一款开关电容充电器、专为在 CC (恒流)模式下实现高充电效率而设计。 但是、BQ25970无法单独处理预充电和终止、因此必须与"主"/"充电器(如 BQ2589x)配对才能实现完整的电池充电曲线。

    2) 2)对于 LiFePO4电池充电、请选择主机控制的主/主充电器、该充电器可通过软件控制设置正确的充电曲线。 有关更多详细信息、请参阅此相关的 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/861751

     3)是的、控制 BQ25970需要 I2C 通信。

    4) 4)并联 BQ25970充电器可用于更高功率的系统、以降低器件中的功率损耗并提高热性能。

    如需更多信息、请通过 BQ25970产品页面申请获取完整数据表。 谢谢!

    https://www.ti.com/product/BQ25970

    此致、

    Angelo