This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:电源高侧

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978288/ucc20225-supply-high-side

器件型号:UCC20225
主题中讨论的其他器件:DRV8302

您好!

我使用此 IC 来驱动电桥、因此有必要使用自举电容器完全填充 PWM。 如何像在 DRV8302芯片中那样制造外部充电泵电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果我不理解您的问题、请更正我、但高侧自举电路无法支持100%占空比。 我建议您为高侧使用隔离式电源。 我不知道推荐使用任何外部电荷泵 IC。

    以下是我们使用隔离式电源的一些参考设计:

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也曾想过、但 DRV8302数据表显示支持100%填充"占空比为100%的自举栅极驱动器"
    支持"。 我想对不同的驱动程序使用类似的原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有一个具有支持100%占空比的内部电荷泵的简单驱动器。 请随时查看 UCC5870、它具有内部电荷泵、但该器件可能会因您的应用而过大。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不过、我不理解。
    对于 DRV8302、德州仪器声称100% PWM 支持、不是吗?
    我对类似的方案感兴趣、仅对外部组件感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我可以与 DRV 团队核实他们是否可以提供帮助。 我不知道 DRV8302的电荷泵是如何设计的、因此我无法提供构建在原理上类似的外部电荷泵的建议。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一个应用手册、其中包含外部电荷泵原理图。 请参阅本文档的图2和第5节、这应能满足您的需求。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!