This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131会加热、输出会随机进入热或电流限制关断状态

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973545/tps65131-tps65131-heats-up-and-outputs-go-into-thermal-or-current-limit-shutdown-randomly

器件型号:TPS65131

您好!

我有一个典型的实现方案、如原理图所示。 +5V 输入至+/-13V 输出。

我们的应用在+13V 输出下具有~55至~90mA 的电流需求、在-13V 输出下具有稳定的50mA 电流需求。 这一点与具有适当布局和散热注意事项的器件的功能很好(在-13V 输出下、负输出应该能够实现大约270mA 的电流)。

我们发现、对于某些器件、该器件会随机变得非常热并进入热关断状态、要么两个电源轨都进入热关断状态、要么负电源轨先进入 OVP 状态。 它肯定与负输出相关、如果我们不使用它、就没有问题。 问题是它随机执行此操作。 通常、直流/直流正在巡航、不会变得很热、您可以触摸它。 这可以是两小时、十小时或48小时。 然后、温度突然急剧上升、TPS 变得非常热并进入保护状态。 但是、负载永远不会发生变化、并且会捕获随时间变化的电流测量值、并且完全一致。

 我可以详述的几个参数是:

1) 1)布局类似于评估板。

2) 2)我们不使用省电模式、这些引脚接地。

3) 3)直流转换器和相关电路位于相对较小的43mm x 20mm 模块上。 热拼接和注意事项尽可能好、不应成为低功耗要求的问题。 输出端的 LDO 稳压器在主 PCB 装配体上非常靠近。

4) 4)负载下的 Vin 具有大约+/-30mV p-p 噪声、如下面的捕捉所示

5) 5) Vref 在负载下保持大约1.21V、噪声约为+/-80mV p-p、如下面的捕捉所示

6) 6) FBN 保持接地状态、噪声约为+/-40mV、如 下面的捕捉所示

7)+13V 和-13V 输出具有大约+/-30mV 的噪声、如 下面的捕捉所示

是否有任何关于可能导致这种情况的想法? 我在原始输出上具有太大的电容时遇到问题? 直流转换器的每个输出上有4x4.7uF MLCC、但后置稳压器的输入上有额外的47uF 电气。 这是否是 FBN 噪音过大的症状?

输入电压

  

  

参考电压

 

 FBN

 

 

 +13V 输出

 

 

 -13V 输出

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您对您所看到问题的详细描述。 这种调试将很难进行、因为它偶尔发生、系统在问题发生前工作了许多小时、或者可能在运行后的几个小时内发生。 从理论上讲,我认为没有什么值得注意的事情会导致这样的问题。 至于 LDO 输入端额外的47uF 电解电容、我认为它们应该只影响输出电源轨的初始上电斜坡、并且将使斜坡时间更长、但除此之外、我认为这不应该成为问题。 如果您怀疑 FBN 引脚上的噪声过大、作为一个实验、您可以移除 C88来断开耦合路径、以查看它是否以任何方式影响此问题。 我不确定还有什么建议、您需要了解如何使其更具重现性、以便能够对其进行调试。

    此致、

    辽卡特